Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten voi hakea paloilmoitinjärjestelmän maavuotovikaa?
Julkaisupäivämäärä:
08 syyskuuta 2020
Jos kyseessä on FX tai FDP paloilmoitinkeskus, tarkista ensimmäiseksi prosessori- ja silmukkakorttien ruuvien riittävä kireys, koska keskus mittaa maavuotoa ruuvien lähistöltä olevan piirilevyn kontaktin kautta.
Vian tarkempi paikantaminen aloitetaan mittaamalla jännite keskuksen rungon ja 24 VDC-lähdön miinus- navan väliltä ja vertaamalla jännitettä seuraaviin arvoihin paikantamistoimenpiteiden aikana.
FX/FXNET/FX 3NET:
normaali jännite = 14.0V
maavuoto - , alle 7.8V
maavuoto + , yli 19,6 V
ESA/ESA1/MINI-2000:
normaali jännite = 9.4V
maavuoto - , alle 5.3V
maavuoto + , yli 16,5V
Tämän jälkeen vikaa paikannetaan joko irroittamalla liitäntäkortteja tai silmukka- tai muita johtoja yksi kerrallaan.
Kun mitattava jännite palautuu normaaliarvoon, on maavuodon lähde löytynyt.
Jos vian lähde paikantuu johtoon, niin on tarkistettava johdon eheys tai laitteiden kytkennät. Silmukassa tutkittavaa aluetta voi rajata esimerkiksi puolittamalla silmukan pituuden. Jos maavuoto katoaa, vuoto on silmukan loppuosassa. Jos taas ei, puolitetaan kytketty silmukka uudestaan ja päätellään vian sijainti taas sen perusteella, palautuuko jännite normaaliin arvoon vai ei.
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.