Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä tuottella voin korvata tuotteen M512ME?

Julkaisupäivämäärä: 25 tammikuuta 2018

M512ME tuotetta ei enää valmisteta.
Sille on kaksi korvaavaa tuotetta

EM210E-CZ 06717030 Konventionaalisen alasilmukan liitäntäyksikkö
SIlmukkapääte on kondensaattori
Tätä voidaan käyttää myös vanhoissa kohteissa, seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta
- EX alasilmukka
- vanhat ilmaisimet, joissa ei ole sisäistä hälytysvastusta


EM210E-CZR 06717031 Konventionaalisen alasilmukan liitäntäyksikkö
Silmukkapääte on sama vastus kuin M512ME:llä
Soveltuu myös ex- silmukalle ja noille vanhoille ilmaisimille
Virrankulutus suurempi kuin EM210E-CZ yksiköllä

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.