Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten konfiguroin Esmikon infoliitynnän ulkoisiin puhelin- tai infojärjestelmiin?
Julkaisupäivämäärä:
25 tammikuuta 2018
Käytettäessä vaihdetoimittajien omia infojärjestelmiä Esmikko lähettää infojärjestelmälle tiedon henkilöiden tilasta työaikaleimauksien yhteydessä. Liityntä on toteutettu väyläohjaimen Com0 portista RS232 liitynnällä. Liitynnän nopeus ja databittien lukumäärät ovat konfiguroitavissa Esmikon laiterekisterissä, oletuksena 96N8 (=9600 baudia, ei pariteettia ja 8 databittiä). Haluttaessa välittää data verkon välityksellä käytetään Moxa nPort 5110 TCP/IP terminal server lisälaitetta tiedon lähettämiseen.
Välittyvä tieto liitynnässä (poikkeuksin)
Parametrirekisterissä määritetään millä perusteella tiedot lähtevät
Sanomiin liittyvät syykoodit, paluuaika ja henkilön tilatieto (sisällä/ulkona).
Definition of message types: 2----------------- entry .3---------------- exit without code ..+++++++----- absence codes 1-7, +:type is 'another code' ................9---- type of 'another code' ...................2-- resend max 2 times ......................5 timeout 5 seconds (waiting ACK message)
+,- start character STX is added (+)/not added (-) in the checksum %T type of message, '_' is used as symbol of TAB character (hex 09) %nnI ID code, max nn characters %R another absence code (0-3 characters) %D%M return date %H%N return time %d%m%y booking date %h%n booking time %S name of TA terminal, 6 characters
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.