Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa Teholähdevika 2 ESA paloilmoittimessa?

Julkaisupäivämäärä: 29 kesäkuuta 2018

ESA keskuksessa "Teholähdevika 2" tarkoittaa katkosta akkupiirissä. Voi olla esimerkiksi huono kontakti akkuliittimessä tai akkusulake palanut.

Liittessä lisää tietoa ESA palokeskuksen akuston, varaajan ja verkkojännitteen valvonnasta ja vikakoodeista

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.