Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka tarkastan tarkemmat järjestelmätiedot tietokoneesta, mihin Ecoreach on asennettuna?

Julkaisupäivämäärä: 08 joulukuuta 2017

Ohessa on ohjeet tietokoneen järjestelmän tietojen tarkastamiseen
  1. Klikkaa Windows painikkeesta "Suorita" tai paina Windows näppäintä + R
  2. Kirjoita Suorita komentoriville msinfo32
  3. Klikkaa Ok
  4. Näet järjestelmäsi tiedot klikkaamalla Tiedosto ja valitse Vie (Export) ja saat järjestelmän tiedot tekstitiedostona

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.