Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko Masterpact MTZ katkaisijoilla samat fyysiset mitat kuin NW / NT katkaisijoilla ?

Julkaisupäivämäärä: 28 tammikuuta 2018

Kyllä, Masterpact MTZ katkaisijoilla on samat korkeus - ja leveysmitat, kuin aiemmilla Masterpact NT / NW katkaisijoilla.

Syvyysmitta on kasvanut +3mm kiinteille ja ulosvedettäville katkaisijoille.

3 mm syvyysmitan lisäys vaikuttaa ainoastaan etukannen sijaintiin. Katkaisijoiden muut mitat ovat pysyneet samoina.
 
Pääsääntöisesti tämä mittamuutos ei aiheuta ongelmia MTZ katkaisijan asentamisessa vanhaan kojekaappiin. Osia ei tarvitse muuttaa Prisma, Blokset tai Okken kojekaapeissa
Tarkemmat mitat mahdollista tarkistaa Masterpact MTZ katalogin osiolta "Dimensions"

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.