Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mihin standardiin hallinnoimanne kyberturvallisuus järjestelmänne perustuu?

Julkaisupäivämäärä: 28 tammikuuta 2018

Meidän turvallisuus järjestelmämme perustuvat riskienhallinnan ja toimintojen osalta
ISO27001 ja CSA standardeihin.

Turvallisuus järjestelmän tavoitteena on täyttää tietojenkäsittelyssä yksityisyyden säännökset:
  • PCI-DCC ja tietyt alueelliset lakisääteiset vaatimukset.
  • OT osa-alalla noudatamme IEC62443, sekä IEC62351 standardeja.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.