Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä rajapinta kohdat on suojattava että hakkerit eivät pysty hyödyntämään katkaisijan kauko-ohjausta?

Julkaisupäivämäärä: 28 tammikuuta 2018

Järjestelmä sisältää Masterpact MTZ katkaisijan ja sen pääkommunikointi komponentit:
  • iFE, EiFE, SmartApp, Ecoreach, COM'X, SCADA, ja muut laitteet sekä sähköverkko, johon Masterpact MTZ on asennettuna

Järjestelmien rakenne vaihtelee toisiinsa nähden ja suojattavien rajapintojen kohdat vaihelevat.
Fyysinen pääsy suoraan tietoverkkoon tai katkaisijan luokse on ensimmäisiä asioita, jotka tulisi suojata. Verkon jaottelu eri verkko-osioihin on, myös tärkeää.

Tietoverkon palomuurilla on oltava riittävän hyvä suojaustaso ja asettelut tulee tarkastaa, sekä henkilöstöä on koulutettava kyberturvallisuuden haasteisiin.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.