Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Noudatatteko ISO27001 standardia?

Julkaisupäivämäärä: 28 tammikuuta 2018

Schneider Electric ylläpitämä turvallisuusjärjestelmä perustuu:
 
  • ISO27001 ja CSA standardeihin, jossa on otettu huomioon riskienhallinnan ja toimintojen turvallisuus
  • Tavoitteena on täyttää tietojenkäsittelyssä yksityisyyden säännökset PCI DSS ja tietyt lakisääteiset vaatimukset.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.