Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Voidaanko Exxact termostaatteja käyttää vesikiertoiseen lattialämmitykseen?

Julkaisupäivämäärä: 30 heinäkuuta 2018

Tuotteen valinta riippuu lämmityksen venttiilitoimilaitteen toiminnasta ja jännitteestä.
 
      Jännitteestä
 
Sulkeutuva
venttiili
Avautuva
venttiili
Viikko-ohjelmoitava 230VAC
yhdistelmätermostaatti*
VAL / ANT / MET
2622114 WDE002478 VAL
2622115 WDE003478 ANT
2622116 WDE004478 MET
Lattia-anturin saa:
2622500 WDE002495
 
X X
Yhdistelmätermostaatti*
VALK / ANT / MET
230VAC
2622111 WDE002891 VAL
2622112 WDE003891 ANT
2622113 WDE004889 MET
Lattia-anturin saa:
2622500 WDE002495
 
  X
Lattialämmitystermostaatti
VALK / ANT / MET
230VAC
2622121 WDE002881 VAL
2622122 WDE003881 ANT
2622123 WDE004881 MET
Lattia-anturi sisältyy toimitukseen

 
  X
Termostaatti bimetalli
VALK / ANT / MET
24VDC
2622130 WDE002484 VAL
2622140 WDE003484 ANT
2622150 WDE004484 MET
Huonetermostaatteihin ei ole
saatavilla lattia-anturia
 
X X


*Yhdistelmätermostaatissa on mahdollisuus valita toimintatila lattiatermostaattina, huonetermostaattina tai molempina.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.