Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä on turvavalokeskusta ESMI HTX-108085 vastaava / korvaava keskus?
Julkaisupäivämäärä:
29 elokuuta 2018
HTX-108085 on ollut turvavalokeskus, jossa 8 kpl merkkivaloryhmiä 24V a' 60 W ja 8 kpl merkkivaloryhmiä 24V a' 125W.
Schneider electric tuotevalikoimasta ei löydy vastaavaa keskusta.
Mahdollisesti jompikumpi ns. varaosakeskus voisi soveltua korvaamaan vanhan keskuksen, riippuen kuinka monta merkki/turvavaloryhmää on käytössä.
FFS06345404 ESMI 4 ESLUX 24VAC/DC 4kpl ryhmiä a' 120W/190W, valittavissa joko merkkivalo- tai turvavaloryhmiksi.
FFS06315408 ESMI 8 ESLUX 24VAC/DC 8kpl ryhmiä a' 120W/190W, valittavissa joko merkkivalo- tai turvavaloryhmiksi.
Mikäli edellämainitut eivät sovellu, niin esimerkiksi Teknowarelta löytyy varmasti korvaava turvavalokeskus.
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.