Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos 22051TE muutetaan lämpöilmaisimeksi, niin antaako savuosuus edelleen huoltoilmoituksen likaantumisesta?

Julkaisupäivämäärä: 10 heinäkuuta 2018

2251TEM ja 22051 TE ilmaisimet, palo ja ennakko konfiguroitu tasolle T6 (heat only)

Silmukkakortti konfiguroitu SLC:ksi
- 22051TE AP200 -> antoi huoltoilmoituksen 69 (99% drift limit reached) (40)
- 2251TEM  200- sarja  -> ei huoltoilmoitusta (300)
 
Silmukkakortti konfiguroitu LC:ksi
- 22051TE -> ei huoltoilmoitusta (300)
- 2251TEM -> ei huoltoilmoitusta (300)

Nämä toiminnot on testattu FX 3NET (versiolla 43.01)

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.