Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi valot jää hohkaamaan vaikka led upposäädin on pois päältä?

Julkaisupäivämäärä: 30 heinäkuuta 2018

Tämä hohkaaminen tuotteen off-tilassa tulee yleensä esiin joidenkin pientehoisten led polttimoiden kanssa.
Tämä johtuu siitä, että säädin ottaa käyttösähkönsä polttimon läpi myös off-tilassa.
Näihin ongelma-asennuksiin kannattaa valita Exxact LED säädin, jos mahdollista. Tämä säädin katkaisee galvaanisesti sähköt polttimolta, joten hehkua off-tilassa ei tule.

 
Exxact Valonsäädin
UNI400LED 4-400W RCL UK
IP20 230V
2622225   WDE002299   VAL
2622226   WDE003299   ANT
2622227   WDE004299   MET

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.