Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä kojerasiaan asennetteva liiketunnistin sopii LED valaisimille ja polttimoille?

Julkaisupäivämäärä: 30 heinäkuuta 2018

Seuraavat kojerasiaan asennettavat liiketunnistimet soveltuu ledeille. Huom! tarvitsee myös 0-johtimen toimiakseen:
 
Exxact Liiketunnistin
PIR 120° 2300VA IP21
 
2622241 WDE002766 VAL
2622242 WDE003766 ANT
2622243 WDE004766 MET
Elko Liiketunnistin RS16
PIR2300 120 2300W IP20
 
2610304 EKO04861 VAL

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.