Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

ESMI turvavalokeskuksista

Julkaisupäivämäärä: 07 kesäkuuta 2018

Meillä on tuotevalikoimassa ainoastaan kaksi turvavalokeskusta,
Nämä ovat tarkoitettu lähinnä varaosakeskuksiksi vanhojen HTX/ESLUX keskusten tilalle.

FFS06315404 ESMI PA turvavalokeskus ESMI 4 ESLUX 24V
- 4 kpl ryhmiä 24V AC/DC valittavissa joko merkki- tai turvavaloryhmiksi a' 120W ( 190W jos käytetään turvavaloryhmänä)
- maksimi käytettävä akku 24Ah


FFS06315408 ESMI PA turvavalokeskus ESMI 8 ESLUX 24V
- 8 kpl ryhmiä 24V AC/DC valittavissa joko merkki- tai turvavaloryhmiksi a' 120W ( 190W jos käytetään turvavaloryhmänä)
- maksimi käytettävä akku 100Ah


Keskuksien yhteydessä käytettävien valaisimien tulee soveltua sekä vaihto- että tasajännitesyötölle.


 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.