Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko Exxactissa IP44 LED säädintä?

Julkaisupäivämäärä: 30 heinäkuuta 2018

Exxact UNI400LED IP20 säätimen saa muutettua IP44 tuotteeksi kehyksen ja IP44 tiivisteen avulla
 
UNI400LED 4-400W RCL UK
IP20
VAL / ANT / MET
2622225  WDE002299  VAL
2622226  WDE003299  ANT
2622227  WDE004299  MET
Exxact Peitelevy
1-kehys Primo IP20
VAL /  ANT / MET
2112081  WDE002501  VAL
2112181  WDE003501  ANT
2112281  WDE004501  MET
Exxact tiivistepaketti
1-osainen IP44
 
1708000  WDE002870

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.