Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Voiko EM221 tai EM220 yksikön asentaa ESA- ja vanhoihin FX-keskuksiin?

Julkaisupäivämäärä: 20 elokuuta 2018

Kyllä voi.
EM220E Yksikkö ottaa kaksi peräkkäistä osoitetta.
1. osoite valvontamoduli. osoite on myös yksikköön asetettava osoite
2. osoite valvontamoduli

EM221E Yksikkö ottaa kolme peräkkäistä osoitetta.
Jokainen osoite konfiguroidaan toimintansa mukaisesti.
1. osoite valvontamoduli. osoite on myös yksikköön asetettava osoite.
2. osoite valvontamoduli
3. osoite ohjausmoduli. ohjauslähtö voi olla vain valvomaton ja täytyy muistaa konfiguroinnissa

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.