Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten toteutan Altivar 212:n Modbusohjauksen?

Julkaisupäivämäärä: 21 kesäkuuta 2018

Aseta Altivarille 212:lle seuraavat parametrit:

FMOd = 4
FMOd määrittää lähteen taajuusmuuttajan nopeusohjeelle.
 
CMOd = 2
CMOd määrittää "start", "stop", "forward" ja "reverse" -operaatiokomentojen lähteen.
 
F807 = 0   
F807 kertoo mistä portista ohjaus luetaan. 0 = RJ45-portti ja 1 = riviliitinliityntä.

Huomioithan että taajuusmuuttajan täytyy olla pysäytetty, ennen kuin parametreja voi muuttaa!




Ohjaussana ja nopeusohje kuvissa:
 


 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.