Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Voiko 2251TE/TEI yhdistelmäilmaisimen liittää vanhaan ESA-keskukseen?

Julkaisupäivämäärä: 02 heinäkuuta 2018

ESMI22051TE, ESMI22051TEI ja ESMI2251EM ilmaisimet voidaan liittää ESA keskukseen, jos ESA keskuksen ohjelmaversiot ovat;

LIB 2002-11-05 (0400) tai uudempi
SESA 2002-11-05 tai uudempi
MESA 2002-11-05 tai uudempi

Samaten päivätila ohjaustoiminto toimii vasta tästä ohjelmaversiosta lähtien.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.