Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka vaihdan ATV312 kauko- tai paikallisohjaukseen?

Julkaisupäivämäärä: 27 kesäkuuta 2018

ATV312 asetetaan paikallisohjaukselle painamalla MODE-painketta 3 sekuntia.
Näytön vasemman reunan pisteet juoksevat ylhäältä alas mikä kertoo paikallisohjauksen olevan käytössä.
RUN ja STOP painikkeet saa esiin poistamalla kannesta suojatarran.

Takaisin kauko-ohjaukseen asetetaan painamalla taas MODE-painiketta 3 sekuntia.

HUOM! Ohjelmistoversio 5.1 IE56 ylöspäin paikallisohjauksesta kaukokäytölle siirtyminen vaattii taajuusmuuttajan tehdasasettelun.
  • Paina ESC-painiketta 3 sekuntia
  • Siirry valikkoon MODE-painikeella
  • Valitse drC-valikko
  • Parametri FCS
  • Valitse ini ja pidä valintapyörä painettuna 3 sekuntia.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.