Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tulee huomioida kytkettäessä taajuusmuuttajaan useampi moottori rinnakkain?

Julkaisupäivämäärä: 29 kesäkuuta 2018

Tärkeintä on huomioida että taajuusmuuttajan nimellisvirran tulee olla sama tai suurempi kuin moottorien yhteenlaskettu virta. Suositeltavaa vielä turvallisuus syistä ylimitoittaa 10%.

I taajuusmuuttaja=(I moottori1 + I moottori2...) x 1.1 

Seuraavat tulee myös huomioida:

  1. Taajuusmuuttaja ei voi sujata yksittäistä moottoria ylikuoramalta. Suositeltavaa asentaa jokaiselle mootorille erillinen lämpörele.
  2. Moottorikaapelin pituus on moottorikaapelien yhteenlaskettu pituus. Tarvittaessa voidaan käyttää moottorikuristinta tai sinisuodinta.
  3. Käytä moottorin ohjaustapana kiinteää jännite-/taajuussuhdetta
  4. Lämpöreleiden apukärjet tulee kytkeä sarjaan ja taajuusmuuttajan käyntilupa- tai STO-tuloon. Näin yhden lämpösuojan lauetessa taajuusmuuttaja vapauttaa momentin. Huomioi myös mahdollinen mekaanisen jarrun ohjaus.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.