Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi keystone liitin ei sovi Exxact Datarasiaan WDE002823 7233008?
Julkaisupäivämäärä:
10 elokuuta 2018
Keystone liittimissä ei valitettavasti ole selkeää standardia, joten keystone tarkoittaa lähinnä neliskanttista aukkoa.
Tuotteeseen WDE002823 7233008 ei sovi kaikki keystone liittimet. Meillä ei valitettavasti ole liittimien yhteensopivuuslistaa tälle tuotteelle.
Tuo WDE002823 7233008 liitinlevyn keystone aukon koko on 15,2mm x 20,0mm. Tätä vinoa mallia on vain tällä aukon koolla.
Yhteensopivuuden voimme taata kun käytetään Actassi liittimiä ja liitinlevyjä.
Suorista keystone liitinlevyistä löytyy seuraavia aukon kokoja:
RED
15,4 x 19,3 mm
Tuotekoodi: MTN4566-0006
Sähkönumero: 70 643 10