Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi WDE002743 Exxact Valonsäädin 1-10V (2622221) ei säädä valoja täydelle valoteholle?

Julkaisupäivämäärä: 30 elokuuta 2018

1-10V tekniikka toimii niin että muodostetaan potentiaali 10V pohjalta. WDE002743 (sähkönumero 2622221) Valonsäädin tuottaa tietyn arvon saamansa jännitteen pohjalta. Halutessasi voisit mitata muuttuvaa jännitettä mittarilla, ideaalisesti lineaarisena 0-10V. Jännite saattaa kuitenkin hieman vaihdella.

Resistanssin mittaaminen ei vuorostaan ole järkevää, sillä valonsäädin ei säädä vastusta.

Jos kuorma ei säädy täydelle teholle, niin syy voi olla liian pienessä virrassa 1-10V ohjauksen puolella. Aktuaattori tarvitsee virtaa vähintään 0,2 mA. Jos virta on pienempi, niin et pysty käyttämään täyttä tehoa. Koeta mitata virta 1-10V ohjauspuolella ja tarkasta että se on halutun suuruinen.

 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.