Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Vigilohm IM400 eroavaisuudet verrattuna vanhaan mallisarjaan XM200?

Julkaisupäivämäärä: 20 elokuuta 2018

Vigilohm IM400 keskeiset eroavaisuudet listattu verrattuna Vigilohm XM200 mallisarjaan:
  • Samankokoinen keskusoven lovitus, mutta laitteen syvyys ainoastaan 9cm
  • Sisäänrakennettu Modbus kommunikointi
  • Yhteensopiva suurjänniteverkkojärjestelmien osakokoonpanojen kanssa
  • Yhteensopiva automaatiojärjestelmien ja taajuusmuuttajien kanssa
  • Yhteensopiva suurkapasitanssisten voimalajärjestelmien kanssa
  • Parannetut mittausperiaatteet (injektoi kolmea (3) taajuutta)
  • Edistynyt HMI käyttöliittymä
  • 8 eri kieltä valittavissa

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.