Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä liiketunnistimella voi korvata rappukäytävän painonapit, jotka ohjaavat aikarelettä/porrasvaloautomaattia?

Julkaisupäivämäärä: 07 marraskuuta 2018

Painonapit voi korvata seuraavilla tuotteilla;
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE VAL WDE002768      
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE ANT WDE003768      
Liiketunnistin Exxact PIR 180° 2300VA IP21 SE MET WDE004768      
 
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE VAL WDE002766      
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE ANT WDE003766      
Liiketunnistin Exxact PIR 120° 2300VA IP21 SE MET WDE004766    




Huom! Nämä tuotteet tarvitsevat nollajohtimen toimiakseen.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.