Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä korvataan Esmin Eslink järjestelmän hälytin FLSY-2206?

Julkaisupäivämäärä: 08 marraskuuta 2018

Eslink-järjestelmän hälytyskoje HKJ-205 ja hälytin voidaan korvata Elko-sarjan halytyslaitteilla.
Esmin HKJ-205 korvataan Elko -sarjan muistillisella huonemerkkivalolla  7005812   ( tuotekoodi EKO03516 )
Esmin hälytin FLSY-2206 voidaan korvata Elko -sarjan ryhmämerkkivalolla 7005814  ( tuotekoodi EKO03517 )
Käyttöjännite tuotteilla on 24VAC/DC.
Laitteiden kytkennät katso liite.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.