Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuinka korvaan vanhan KNX 7" touch mtn6260-1007 kosketusnäytön uudella wiser for KNX tuotteella?
Julkaisupäivämäärä:
20 joulukuuta 2018
Vastaavan toiminnot saa tuotteella Wiser for KNX LSS100100.
Tuotteessa on myös visualisointiserveri, jota pääsee käytttämään puhelimilla, tableteilla ja PC:llä.
Tässä tuotteessa on monia ominaisuuksia, joista esimerkkinä etäkäytön meidän pilvipalvelun kautta.
Tuote tarvitsee myös 24VDC virtalähteen, joka löytyy referenssillä MTN693003.
Seinään asennettavan U.motion Client Touch 7 näyttöpaneelin saa tarvittaessa referenssillä MTN6260-0307.
U.motion Client Touch 7 on seinälle asennettava kompakti kosketuspaneeli KNX-järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Käytetään yhdessä logiikka/visualisointiyksikön homeLYnk (2820132) tai spaceLYnk (2820133) kanssa. Uppoasennus seinälle pystyyn tai vaakaan asennuskotelolla MTN6270-5001 (2820391).
Näytön virransyöttö joko 12-32VDC 7W tai PoE-liitäntä Cat5e/Cat6 UTP IEEE Std802.3at.
Etkö löydä etsimääsi?
Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.