Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka palo-ovi / turvalukko (tai shuntti) toiminto valitaan

Julkaisupäivämäärä: 10 joulukuuta 2018

Palo-ovi / turvalukko DCU:n 2-releen toiminta (huom. osoite -A) silmukkatyypillä 2 palo-ovi / laiton kulku
- Jos relettä ei konfiguroida se seuraa 1:s releen tilaa 

- Jos 2-rele konfiguroidaan tälle tyypille se seuraa 1-releen toimintaa seuraavasti:
     - Oven avaus kortilla tai avauspainikeella aiheuttaa sekä lukkoreleen että rele-2:n ohjauksen.
     - Parametri "lukon ohjausaika" määrää lukkoreleen ohjausajan. rele-2:n ohjausaika määräytyy silmukka A:n maksimi aukioloajan perustella (vähintään 0.5 sekuntia).

Samaa laitemäärittelyä voidaan käyttää turvalukon ohjaamiseen seuraavasti:
     - Oven avaus kortilla tai avauspainikkeella aiheuttaa lukkoreleen ja turvalukon (2-releen) ohjauksen. Silmukka A:n maksimi aukioloaika määrää turvalukon ohjausajan.

Kello- /manuaaliohjauksella turvalukko (silmukka A) voidaan ohjata pysyvästi auki esim. päiväajaksi, jolloin normaali kulkutapahtuma ohjaa vain käyttölukkoa. Tietysti myös käyttölukko voidaan ohjata auki (ohjaus kohdistetaan ovisilmukkaan). Tällöin ohjataan väyläohjaimen versiosta 17 alkaen molemmat lukot auki.

Siis rele-2.n (osoite-A) vetoaika määrittelee onko rele turvalukko vai palo-ovi käytössä. Palo-ovi ohjaus on valittuna kun rele-1:n vetoaika on pidempi kuin rele-2:n ja turvalukko-ominaisuus on käytössä jos rele-2:n vetoaika on pidempi kuin rele-1:n.

HUOM1 Turvalukko - konfiguraatiota voidaan soveltaa myös erillisen murtokeskuksen ohjaamiseen (shuntti toiminto). Tällöin rele-2:n käytetään hälytysten ohittamiseen.

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.