Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä voin syöttää VPS moduulilla Masterpact MTZ katkaisijalle?

Julkaisupäivämäärä: 17 joulukuuta 2018

VPS-moduuli (Voltage Power Supply) syöttää apujännitteen Micrologic X suojareleelle
VPS-moduuli asennetaan suojareleeseen ja moduuli saa jännitteensä katkaisijan kiskoista.

Tällä varmistetaan, että kaikki suojareleen toiminnot ovat toiminnassa myös jos kuorma katkaisijassa
on matala tai ulkopuolisia ohjausjännitteitä ei ole kytkettynä.

VPS-moduulilla ei voi syöttää esimerkiksi :
IO-moduulia tai muuta varustusta joka on kytketty katkaisijan ULP koskettimeen.
Jos IO-moduulia tai kommunikointi on käytössä pitää ohjausjännite olla 24 VDC.


VPS-moduuli on hyvä vaihtoehto pienissä asennuksissa jossa halutaan Micrologic X suojareleen näytön olevan koko ajan pällä ja suojareleen asetus mahdollisuuden olevan käytössä kun ei ole käytössä ulkopulista jännitelähdettä. VPS-moduulia voidaan käyttää < 600 V AC asti.    

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.