Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on suurin sallittu jännitetaso ja aika eristystason mittauksille Compact NSX katkaisijoilla?

Julkaisupäivämäärä: 17 joulukuuta 2018

Compact NSX katkaisijat voidaan testata seuraavilla jännitteillä ja ajoilla alla olevan taulukon mukaisesti.
 
Katkaisija                            Maksimijännite                                      Maksimiaika
NSX100-250                         3 kV                                                     3 sekuntia
NSX400-630                         3,5 kV                                                  3 sekuntia

Huom !  Suositeltava  jännitetaso eristystason mittaukseen on 2,5 kV  5 sekunnin ajan.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.