Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Löytyykö ModBus RTU RJ45 kaapelia, missä toinen pää ruuviliittimillä?

Julkaisupäivämäärä: 17 joulukuuta 2018

Jos tarvetta saada Modbus RTU RJ45 kaapelin toinen pää ruuviliittimille, niin tässä sopiva kaapeli VW3A8306D30.
Toisessa päässä RJ45 liitin ja toinen pää on valmiiksi aukikammattu.

Ideaalinen valinta esimerkiksi pienjännite katkaisijoiden iFM modbus liityntä moduuleihin, jos tarkoitus viedä Modbus verkko ruuviliittimillä eteenpäin.



 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.