Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä 0-1 vääntökytkin ja potentiometri käy ATV320 IP65/IP66?

Julkaisupäivämäärä: 08 elokuuta 2019

0-1 kytkimeksi sopii XB5AD21.
Potentiometriksi sopii 4.7kOhm XB5AD912R4K7.
 

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.