Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten saadaan luotua pudotusvalikko Vijeo Citect:ssä kohteiden valitsemiseen?

Julkaisupäivämäärä: 17 joulukuuta 2013

Esimerkki Cicode Script pudostuvalikon saamiseksi valinta tarkoitukseen Vijeo Citect:ssä on annettu alla.

! Luo lomake, lisää combo box ja näytä lomake

! Operaattori voi kirjoittaa tai valita jonkun kohteista listalta.

 

FUNCTION FnMenu()

STRING      sBuf;

FormNew("Select Item",20,6,1);     

FormComboBox(2 ,2, 15, 5, sBuf, 1);

FormAddList("Item One");

FormAddList("Item two");

FormAddList("Item three");

FormRead(0);     

! sBuf should contain the selected item or entered text

END

Oliko tästä apua?

Miten voimme parantaa?

Etkö löydä etsimääsi?

Asiakaspalvelustamme saat esimerkiksi tietoa teknisestä tuesta ja apua reklamaatioihin.