{}

Mikä on MCP3A-Y000FG:n laukaisupainikkeen koskettimien...

Laukaisupainikkeet MCP3A-Y000FG, MCP3A-Y000FG-LA, MCP3A-Y000-FG-SA: Maksimijännite 30VDC Maksimi virta 2A Koskettimien toiminta NO / NC, joko avautuva tai sulkeutuva Vaihtokosketintoiminta saadaan...

Mitä tarkoittavat TeSys D kontaktorin käyttöluokat AC-1 ja AC-3

Käyttöluokka (englanniksi utilisation category) määrittää virran sallitut arvot. Luokitus riippuu kuorman tyypistä ja käytön tilasta. AC-1 Resistiivinen kuorma, esim lämmitys AC-3 Moottorikuorma,...

Millä korvataan Esmin Eslink järjestelmän hälytin FLSY-2206?

Eslink-järjestelmän hälytyskoje HKJ-205 ja hälytin voidaan korvata Elko-sarjan halytyslaitteilla. Esmin HKJ-205 korvataan Elko -sarjan muistillisella huonemerkkivalolla 7005812 ( tuotekoodi EKO03516...

Sopiiko Exxactin impulssijousi 2112534 WDE002027 Renovan kytkimeen?

Exxactin impulssijousi sopii Renovan kytkimeen.

Suositut useiden kysyttyjen kysymysten videotSuositut videot

video-thumbnail

Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistäYleiset tiedot

Mikä on Infoliikenneväylän nopeus?

Infoliikenneväylälle konfiguroidaan nopeudeksi 1200 baud

Onko Wiser yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa?

Wiser ei ole tällä hetkellä yhteensopiva Apple Homekit -sovelluksen kanssa. Wiser -tilanteet voidaan kuitenkin laukaista Siri-komennoilla. ​ ​ ​ ​ ​ ​

Miten liitän ja konfiguroin FKE-2009 irtikytkentälaitteen ALC-silmukan...

Kytke FKE-2009 silmukkaan 20 kOhm päätevastus ja 1 kOhm vastus sarjaan FKE-2009 sulkeutuvan kärjen kanssa. Kts. kytkentäkuva. Konfiguroi konfiguraatiossa ALC-silmukan laitetyypksi...