Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

ELKO Plus

ELKO Plus kytkimiä on saatavana ajattoman valkoisena, trendikkään alumiinisena sekä matta mustana. Moderni pohjoismaalainen muotoiluosaaminen tulee esille terävien kulmien ja pyöreiden muotojen yhdistelyllä. Materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kestävät hyvin kulutusta, joten tuotteet sopivat myös hotellikäyttöön. Kytkimistä voidaan rakentaa aina viisiosaisia yhdistelmiä ja niitä voidaan käyttää yhdessä upeiden sisustuskehyksien kanssa.

White Elko Plus switch

Valkoinen

Metal Elko Plus switch

Alumiini

Black Elko Plus switch

Musta

Black Elko Plus switch with card reader

Musta

ELKO Plus pistorasiat

Plus-sarjan pistorasiat ovat tyylikkäitä ja turvallisia. Tuotteissa on selkeät linjat ja värivaihtoehtoina samat valkoinen, alumiini ja musta, kuten kytkimissäkin. Saatavana on kattava mallisto erilaisia toiminnallisuuksia tavallisista pistorasioista USB-lataukseen. Tuotteista voidaan tehdä moniosaisia yhdistelmiä ja niitä voidaan yhdistellä myös erilaisiin sisustuskehyksiin.

Two white Elko Plus plugs in white frames

Valkoinen

Two metal Elko Plus plugs in metal frames

Alumiini

Two black Elko Plus plugs in black frames

Musta

Single black Elko Plus plug

Musta

ELKO Plus valonsäätimet

ELKO Plus -valonsäätimissä on tyylikäs ja siro nuppi, joka antaa hyvän tuntuman valaistuksen himmennykseen. Modernien LED-valaisimien luotettava himmennys vaatii säätimeltä paljon. ELKO Plus LED-valonsäädin tarjoaa markkinoiden uusinta teknologiaa, joka näkyy käytössä muun muassa laajana säätöalueena ja lamppujen pidentyneenä elinikänä. Tuotteet sopivat kytkimien kanssa samoihin yhdistelmiin ja lisäksi niihin voidaan napsauttaa erilaisia design-kehyksiä kiinni ilman sähköasentajaakin.

White Elko Plus dimmer

Valkoinen valonsäädin (RS16)

Black Elko Plus dimmer

Musta valonsäädin (ELKO Plus)

Metal color Elko Plus dimmer

Alumiini valonsäädin (ELKO Plus)

Option dimmer

Option valonsäädin (ELKO Plus)

ELKO Plus kehykset

ELKO Plus profiloituu sisustajan tuotesarjaksi, joten erilaisten design-kehysten valikoima on kattava. Kolmen perusvärin lisäksi tuotteisiin voidaan yhdistää värejä, materiaaleja sekä taustavalaistuja kehyksiä. Layer-kehykset tarjoavat viisi modernia tyyliä, kuten metallinhohtoinen kupari ja mattastruktuurinen betoni. Astetta ylellisemmän kokemuksen tarjoavat aidoista luonnonmateriaaleista työstetyt Option-kehykset, joissa valittavana on liuskekiveä, harjattua terästä tai erivärisiä laseja. Näiden lisäksi taustavalaistut kehykset nostavat ELKO Plus tuotteet hienosti esiin ja helpottavat käyttöä hämärässä.

Close up of a glass Elko Plus frame

Lasikehys

Elko

Layer-kehykset

Metal color Elko Plus frame

Harjattu teräs

Stone color Elko Plus frame

Liuskekivi

ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Ajattomien valkoisten lisäksi valikoimasta löytyvät erilaiset värit, materiaalit ja valokehykset vaativammillekin asiakkaille. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa. 


ELKO Plus-kehykset ovat saatavana kolmessa eri värissä: valkoinen, alumiini ja musta. Saatavana ovat seuraavat tuoteryhmät:

  • 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 86mm)
  • 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-4-osaisena (korkeus 107mm)


Lisäksi ELKO Plus -mallistosta löytyy kattava valikoima erilaisia sisustuskehyksiä:

  • Layer – Modernit ja jännittävät värien ja materiaalien yhdistelmät
    • Kupari, musta, metalli, sinimetalli ja betoni
  • Option – Ylellistä tyyliä aidoista luonnonmateriaaleista
    • Liuskekivi, harjattu teräs, musta lasi, valkoinen lasi ja huurrettu lasi
  • Upeat valokehykset
    • Saatavana valkoisella tai sinisellä valolla, jonka kirkkautta voidaan säätää
Sisustuskehykset ovat saatavana myös yhdistelmiin ja 2-osaisille pistorasioille.

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastaukset. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä tukeen

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin Schneider Electric -jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!