Prev
    Renova ELP03260

    Renova

    Pistorasia Renova

    Description
    Renova-pistorasia on saatavana 1- tai 2-osaisena, maadoitettuna tai maadoittamattomana. Kaikissa pistorasioissa on lapsi- ja eläinsuoja. Renovan värivaihtoehdot ovat perinteinen valkoinen, musta ja harmaa. Voit valita kehykseen myös jonkin muun tehostevärin, kuten teräs, kupari, pronssi, titaani, saksanpähkinä, valkoinen marmori tai musta marmori.
    Osta täältä

    Muut Renova-tuotteet

    • Renova glas Kytkin Renova lasi
    • Renova P101948 Kytkin Renova
    Next

    Vinkkejä