Uusi ELKO Plus - Sisustajan työkalu
ELKO Plus asennuskalusteet personoivat ja viimeistelevät sisustuksesi juuri haluamallasi tavalla.
Suoraviivainen design hienoilla yksityiskohdilla on malliston perusta. Laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja sekä tyylikkäästi upotetut LED-valaisimet, nopea USB-lataus mobiililaitteille sekä kirkkautta ja värilämpötilaa säätävä DALI-valonsäädin antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omaa tyylitajuaan.
Näin ollen ELKO Plus on täydellinen työkalu sisustussuunnittelijoille ja sopii erityisen hyvin hotellikäyttöön.
ELKO RS16 - Urakoitsijan luottovalinta
ELKO RS16 on hinta-laatusuhteeltaan lyömätön asennuskalustesarja. Valikoima on hyvin kattava ja sisältää laajasti mm. pinta-asennettavia ja kosteussuojattuja tuotteita. Vaivaton asennus, laadukkaat materiaalit ja ajaton tyyli ovat ELKO RS16 -sarjalle tyypillisiä piirteitä.
Ylelliset Option-kehykset nostavat tilan sisustuksen uudelle tasolle
Liuskekivi
Liuskekivi
Lasikehys
Harjattu teräs
ELKO Plus asennuskalusteilla tuot uutta ilmettä sisutukseesi.
Pehmeästi muotoiltu RS16-sarja on monipuolinen kokonaisuus. Elko RS16 kaksoispistorasiassa on monia hyviä ominaisuuksia ja jousiliittimien ansiosta nopea asentaa
Tutustu ELKO Plus tuotevalikoimaan
Tutustu tuotevalikoimaan ja valitse sinun tyyliisi sopivat kehykset.
Jos tarvitset muuta apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme!
ELKO Plus hotelleilleELKO Plus on täydellinen kumppani sisustusarkkitehtitoimistoille ja paketti hotellikäyttöön.
Trendikäs ELKO PlusELKO Plus -kytkimiä on saatavana ajattoman valkoisena, trendikkään alumiinisena sekä mattamustana.
Ajaton ELKO RS16ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia eivätkä kellastu ajan saatossa.
- Osta tuotteemme verkosta
Tutustu ajankohtaisiin kampanjoihimme, ja nauti verkkoshoppailun helppoudesta!