Rakennusten ja niiden asukkaiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä on useita: ilmanlaatu, lämpötila ja kosteus, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), käyttöaste jne.
Terveisiin rakennuksiin investointi voi lisätä työntekijöiden tuottavuutta ja vähentää sairauspoissaoloja. Se auttaa myös saamaan sertifiointeja, kuten WELL, Fitwell ja RESET.
Lue oppaastamme, kuinka rakennuksista tehdään terveempiä, turvallisempia ja reagointikykyisempiä.
Terveiden rakennusten edut
57% työntekijöistä kertoi epäterveessä toimistossa työskentelyn vaikuttaneen haitallisesti terveyteen1
92 % asukkaista suosii hyvinvointia edistäviä rakennuksia2
29 % parempi työn laatu ja vähemmän poissaoloja3
Tutustu materiaaleihimme, jotka auttavat luomaan terveitä rakennuksia
Käyttäjien terveyden varmistaminen
Tutustu kolmivaiheiseen lähestymistapaan, jolla voit parantaa kiinteistöjen terveyttä hyödyntämällä olemassa olevien anturien tietoja.
Lue White Paper –julkaisu
Tartuntatautiriskien vähentäminen rakennuksissa
Lue, miten kiinteistönhallintajärjestelmät auttavat tunnistamaan tartuntatautien leviämisen ja vähentämään sitä.
Lue White Paper –julkaisu
Sisäilman laadun parantaminen huoneantureilla
Lue, miten yhdistetyt älykkäät huoneanturit voivat parantaa tehokkuutta, terveyttä ja viihtyvyyttä.
Lue White Paper –julkaisu
Terveet rakennukset -opas
Tutustu neljään keskeiseen alueeseen, joilla voidaan vastata palaavan työvoiman uusiin vaatimuksiin pandemian jälkeisessä ympäristössä.
Tutustu terveitä rakennuksia tukeviin ratkaisuihimme
Kiinteistönhallintajärjestelmä
Luo terveempiä, viihtyisämpiä ja ympäristöystävällisempiä rakennuksia älykkään kiinteistönhallintajärjestelmämme avulla.
Tutustu EcoStruxure™ Building Operation -ratkaisuun
Kiinteistöpalvelut
Huolla rakennuksesi älykkäillä valvontaratkaisuilla, joiden avulla voit hallita kiinteistöäsi etätoiminnoilla ja ennakoivasti.
Tutustu EcoStruxure Building Advisor -ratkaisuun
Huoneohjaus
Modernisoi kiinteistönhallintajärjestelmäsi luodaksesi lisäarvoa käyttäjille. Luo parempi kokemus entistä paremmalla ja muokattavalla huoneohjauksella.
Tutustu nykyaikaiseen huonesäätöön
Pysy ajan tasalla terveistä rakennusratkaisuista
Tutustu terveiden kiinteistöjen asiantuntijoidemme uusimpiin artikkeleihin, joissa kerrotaan lisää rakennusten valmistumisesta tulevaisuuteen.
Lähteet
1 NEXT Energy Technologies, Inc. 2021. "Toimistotilojen tapaus: miten kiinteistöjen on muututtava ilmastotietoisen ja covidiin väsyneen työvoiman mukaan"
2 Joseph Allen, 2021. "Työnantajat ovat tarjonneet vääränlaisia toimistopalveluita", The Atlantic
3 Gallup, 2018. "Organisaation työntekijäkokemuksen suunnittelu"
1. Mitä ovat terveet rakennukset?
Terveissä rakennuksissa asetetaan etusijalle asukkaiden hyvinvointi, turvallisuus ja yleinen kokemus sekä edistetään heidän hyvinvointiaan ja tuottavuuttaan. Terve kiinteistö varmistaa kiinteistön asukkaiden ja heidän henkilökohtaisen omaisuutensa turvallisuuden. Tähän sisältyy kulunvalvonta, turvallisuuden valvonta valvontakameroiden avulla ja palontorjuntajärjestelmien asennus. Ne tarjoavat myös inspiroivan ympäristön, joka houkuttelee asukkaita ja vähentää vaihtuvuutta. Tämä tarkoittaa sellaisten tilojen luomista, joita ihmiset haluavat käyttää, vuorovaikutuksen tarjoamista ympäristön kanssa, luonnon- ja keinovalaistuksen tasapainottamista, liiallisen melun vähentämistä sekä palvelujen ja viestinnän mahdollistamista asukkaille. Lisäksi terveellinen sisätila saadaan aikaan keskittymällä ilmanlaatuun ja yleiseen ympäristöön asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tämä tarkoittaa myös haitallisten tekijöiden välttämistä, kemikaalien, hajujen, vierasaineiden ja toksiinien havaitsemista ja vähentämistä, laadukkaan ilmanvaihdon ylläpitämistä, kosteuden ja homeen ennaltaehkäisemistä ja vesijärjestelmien valvontaa.
2. Miksi terveet rakennukset ovat niin tärkeitä?
Terveet rakennukset ovat tärkeitä, sillä niissä panostetaan asukkaiden hyvinvointiin, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Ne tarjoavat on turvaominaisuuksia, inspiroivia ympäristöjä ja terveellisen sisäympäristön luoden ihmiskeskeisen tilan, joka parantaa asukkaiden kokemusta ja tuottavuutta. Turvallisuustoimenpiteillä lisätään turvallisuuden tunnetta ja suojataan asukkaita ja heidän henkilökohtaista omaisuuttaan. Mukavuus- ja elämysominaisuudet luovat tilan, jota ihmiset haluavat käyttää tarjoten asukkaille tasapainoisen valaistuksen, vähäisen melutason, palveluja ja viestintää. Terveellinen sisäympäristö varmistaa, että rakennus ei aiheuta haittaa asukkaille, havaitsee ja vähentää haitallisia tekijöitä, ylläpitää hyvää ilmanvaihtoa, ennaltaehkäisee kosteutta ja hometta sekä valvoo vesijärjestelmiä. Terveet rakennukset edistävät asukkaiden hyvinvointia ja tuottavuutta.