Sofia Sea of Galilee: Asiakastarinan avainluvut
10 % pienempi energiankulutus
Ainutlaatuinen vierailukokemus
10 % säästöt toiminta- ja työvoimakustannuksissa
Viehättävän Galilean meren rannalla sijaitseva Sofia Hotel tarjoaa poikkeuksellisen asiakaskokemuksen. Tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan EcoStruxure for Hotels -ratkaisumme toteutuksen mahdollisti kiinteistönhallinnan master-tason EcoXpert™, Afcon Control & Automation. Sofia Hotel on nyt huippuluokan hotelliratkaisujen markkinajohtaja ja kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edelläkävijä.

Hotellien energiaintensiteetti on kaikkien liikekiinteistöluokkien suurin. Koko olemassa olevan hotellikannan on aloitettava siirtyminen kohti nollatason hiilidioksidipäästöjä. Tämä yhteistyössä Arupin, Gleedsin ja IHG:n kanssa laadittu White paper käsittelee tätä nykyisille hotelleille asetettua haastetta käyttäen todellista tapaustutkimusta osoittamaan kunkin vaiheen vaikutuksia.

Haaste
Sofia Sea of Galilee Hotel etsi kokonaisvaltaista ratkaisua, joka auttaisi heitä yhdistämään menneisyyden, nykyajan ja tulevaisuuden, ja pyysi Schneider Electriciä:
- Luomaan ekosysteemin, joka mahdollistaa koko kiinteistön parhaan mahdollisen hallinnan
- Ratkaisua, joka on helposti integroitavissa nykyisiin järjestelmiin
- Minimoimaan katkokset asennuksen aikana
- Parantamaan kävijöiden asiakaskokemusta

Ratkaisu
Rajapintojen hallinta: EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert
Yhdistetyt tuotteet: Hotellihuonesäätimet (HRC), SpaceLogic Glass Touch Panel -kosketuspaneelit, SpaceLogic AS-B- ja AS-P-ohjaimet, SpaceLogic KNX
Kokonaisvaltaisen ratkaisumme keskiössä on EcoStruxure Building Operation, seuraavan sukupolven kiinteistönhallintajärjestelmämme, joka integroi kaikki hotellin sähkömekaaniset järjestelmät yhteen ohjaus- ja hallinta-alustaan. EcoStruxure Power Monitoring Expertin, sähkönjakelun valvontaohjelmistomme, lisäksi hotelli saa arvokkaita ja käyttökelpoisia tietoja, joiden avulla se voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Asiakaskokemusta tehostaa myös SpaceLogic Glass Touch Panel -kosketuspaneeli, jonka avulla huonelämpötilaa, valaistusta, verhoja ja palveluita on helppo hallita.

Tulokset
Afcon Control & Automationin toteuttamien EcoStruxure-ratkaisujen tuloksena Sofia Sea of Galilee Hotel on saavuttanut monia etuja sekä asiakkailleen että itselleen:
- Poikkeuksellinen asiakaskokemus, joka alkaa sisäänkirjautumisen yhteydessä, kun ohjain säätää tervetulovalaistuksen, mukavan huonelämpötilan ja jopa taustamusiikin. Huoneesta käsin asiakkaat voivat käyttää intuitiivisia lasisia kosketuspaneeleja, joissa on käyttäjäystävällisiä mukautettavia kuvakkeita, joilla voidaan mukauttaa huoneympäristöä.
- EcoStruxure Building Operation -ratkaisu on jo tuottanut merkittäviä hyötyjä, kuten 10 % säästöt energiankulutuksessa ja 10 % säästöt käyttö- ja ylläpitokustannuksissa.
Lue lisää ratkaisustamme
Lue lisää ratkaisustamme
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.