The Edge, Amsterdam
Enemmän kuin osiensa summa
The Edge, Amsterdam
Enemmän kuin osiensa summaTämä nollaenergiatalo hyödyntää esineiden internetin yhteyksiä käyttömukavuuden ja energiatehokkuuden varmistamisessa.

Haasteet
Deloitten työntekijöiden ja muiden kiinteistön käyttäjien terveyden, viihtyvyyden ja tuottavuuden priorisointi energiatehokkuudesta ja kestävyydestä tinkimättä

Ratkaisu
Sovellukset, analytiikka ja palvelut: EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (aikaisemmin Power Monitoring Expert)
Rajapintojen hallinta: EcoStruxure™ Building Operation (aikaisemmin StruxureWare Building Operation)
Verkkoon kytkettävät tuotteet: Sähkönjakelu ja kenttälaitteet
• The Edge sisältää useita erilaisia integroituja kiinteistönhallinta- ja energiaratkaisuja, kuten sähkönjakelujärjestelmän, IT-infrastruktuurin, ohjauslaitteita sekä EcoStruxure Power Monitoring Expert -ohjelmistoratkaisun.
• Verkkopalvelujen runkona toimii SmartStruxureTM-kiinteistönhallintajärjestelmä, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa kiinteistön kriittisistä toiminnoista.
• SmartStruxure on avoin ja olemassa olevan infrastruktuurin kanssa yhteensopiva ratkaisu, jonka avulla The Edgen kiinteistöpäälliköt voivat valvoa, mitata ja ohjata kiinteistön tietoja ja IT-järjestelmiä. Ratkaisu lisää vastuullisuutta sekä työntekijöiden viihtyvyyttä ja työtyytyväisyyttä.
• The Edge on enemmän kuin osiensa summa – se on maailmanlaajuisesti palkittu älykäs kiinteistö, jonka toiminnot, ympäristöystävällisyys ja estetiikka on viety kokonaan uudelle tasolle.

Tulokset
• The Edge on maailman ympäristöystävällisin toimistorakennus; sen BREEAM-NL-vertailuluku on jopa 98,36 %.
• The Edge on nollaenergiatalo; se tuottaa 102 % kuluttamastaan energiasta.
• Yksikään työntekijä ei ole valittanut viihtyvyydestä kiinteistön käyttöönoton jälkeen.
• Huippuluokan kiinteistö on tehnyt Deloittesta erittäin houkuttelevan työnantajan alan nuorten lahjakkuuksien keskuudessa.
• Työntekijöistä jopa 72 % sanoo pitävänsä siitä, että he voivat ohjata ympäristöään älypuhelinsovelluksella.

"Schneider Electricin SmartStruxure on pohjimmiltaan koko rakennuksen selkäranka. The Edge on maailman ympäristöystävällisin rakennus." Erik Ubels, tietohallintojohtaja, Deloitte Netherlands.
Tutustu myös muihin asiakastarinoihin
Lue lisää mielenkiintoisia tarinoita. Selaa menestystarinoita.
Lue lisääTutustu EcoStruxure-ratkaisuun
Lue, miten sinunkin yrityksesi voi saavuttaa menestyksen.
Lue lisääInnovation Summit -tapahtumat
Tutustu viimeaikaisten Innovation Summit -tapahtumien kohokohtiin ja katso lisätietoja seuraavasta tapahtumasta.
Tutustu lisää
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.