Kalanviljely ja vesiviljely ovat keskeisessä roolissa kestävän elintarviketuotannon kehittämisessä. Schneider Electricin ratkaisut tukevat kalankasvatuksen tehokkuutta, ympäristöhaittojen minimointia ja vesiensuojelua hyödyntämällä sähköistämistä, automaatiota ja tekoälyä. Yhteistyö suomalaisen kalanviljelyalan teknologiakehittäjä ja laitostoimittaja Paras Aquan kanssa osoittaa, miten kalatalouden kestävyys voidaan saavuttaa teknologian avulla.

Schneider Electricin EcoStruxure™-ratkaisut tuovat digitaalisen vallankumouksen kalankasvattamoihin ja vesiviljelylaitoksiin. Olipa kyseessä kiertovesikasvatus (RAS), verkkoallaskasvatus tai osittaiskiertolaitos, EcoStruxure™ tarjoaa modulaarisen ja hajautetun järjestelmän, joka mahdollistaa reaaliaikaisen vedenkäsittelyn, kalojen hyvinvoinnin seurannan, ja energiatehokkaan tuotannon. Ratkaisun avulla voit:
- Vähentää energiakustannuksia ja ympäristökuormitusta
- Parantaa rehutehokkuutta ja tuotannon kannattavuutta
- Hallita sähkö- ja vesijärjestelmiä älykkäästi
- Varmistaa elintarviketurvallisuuden ja sääntelyn noudattamisen
- Skaalata tuotantoa joustavasti ja vastuullisesti
- EcoStruxure™ yhdistää automaatiojärjestelmät, AVEVA-ohjelmistot, ja IoT-teknologian yhdeksi älykkääksi kokonaisuudeksi, joka tukee kestävää vesiviljelyä nyt ja tulevaisuudessa.

Vesiviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarviketeollisuuden aloista, ja sillä on yhä tärkeämpi rooli maailman elintarvikehuollossa. Kalan tuotannon merkittävästi pienemmät hiilidioksidipäästöt lihatuotteisiin verrattuna tekevät siitä tärkeän proteiininlähteen. Tämän vuoksi innovatiiviset ratkaisut vesiviljelylaitosten rakenteissa ja toiminnoissa ovat ratkaisevan tärkeitä tuotannon tehostamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ratkaisumme perustuvat sähköistämiseen, digitalisointiin ja automaatioon. Yhdistämällä energianhallinta- ja automaatiotyökalut kehittyneisiin ohjelmistoihin vastaamme tehokkaasti koko tehtaan ja laitoksen teknisiin, toiminnallisiin ja kunnossapitotarpeisiin. Tämä auttaa asiakkaitamme kasvattamaan tuloja, vähentämään riskejä ja luomaan vastuullisemman tuotannon, jossa yrityksen suorituskyky, kalojen parempi hyvinvointi ja työntekijöiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Maalla sijaitsevat vesiviljelylaitokset tarjoavat ratkaisuja perinteisen vesiviljelyn haasteisiin:
- Vähentää meriympäristön pilaantumisriskiä
- Parantaa jätehuoltoa
- Parantaa ruokintaratkaisuja kasvipohjaisella rehulla, joka edistää kalojen kasvua
- Vähentää altistumista taudeille ja loisille
- Vähentää kuljetuskustannuksia ja siten hiilijalanjälkeä
- Parantaa mahdollisuuksia teknologiseen innovointiin ja automaatioon

Sähköistäminen ja digitalisointi ovat avainasemassa elintarviketeollisuuden virtaviivaistamisessa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sähköistäminen vähentää energiankulutusta ja siten CO2-päästöjä. Yhdistettynä innovatiivisiin, digitalisoituihin ratkaisuihin, kuten tekoälyyn, tiloista, tuotannosta ja rakennuksista voidaan tehdä huomattavasti tehokkaampia - sekä toiminnallisesti että energiankulutuksen kannalta - mikä hyödyttää sekä ilmastoa että yritysten kilpailukykyä. Vesiviljelylaitoksissa tämä tarkoittaa esimerkiksi:
- Tarkempaa rehunkäytön hallintaa ja siten kasvuvauhdin kasvua
- Rehun ja energian kulutuksen optimointia suhteessa kasvuun
- Parempaa kasvun ylläpidon hallintaa
- Tuotannon kasvua pienemmillä käyttökustannuksilla
- Jatkuvaa tietoa tunnusluvuista sovellusten ja ohjelmistojen ilmoitusten kautta
- Parempaa liikkuvuutta, koska tunnuslukuja voidaan seurata aina liikkeellä ollessaan
EcoStruxure™ - avoin alusta
EcoStruxure™ on avoin ja integroitu IoT-pohjainen järjestelmäarkkitehtuurimme ja -alustamme, joka keskittyy tietojen keräämiseen ja raporttien tuottamiseen dokumentointia ja jäljitettävyyttä varten. Tekoäly on keskeinen tekijä, ja EcoStruxure™ voidaan räätälöidä liiketoiminnan arvoketjun eri osiin, ja se soveltuu erinomaisesti sekä vesiviljelylaitoksen perustamiseen että sen toimintaan.
CAPEX-säästöt
Digital Twin -teknologia
Joustava integrointi
Skaalautuvuus
Toimintavarmuus

Tehokas suunnittelu ja redundanssin tarve ovat aina keskiössä luotettavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Jos jokin komponentti tai virtalähde vikaantuu, hallintajärjestelmä varmistaa, että tilalle tulee toinen virtalähde tai komponentti. Tämä koskee sekä ohjelmistoja että prosessi- ja virtalähdekomponentteja.
Aiheeseen liittyvät tuotteet
- EcoStruxure™ Automation Expert

EcoStruxure™ Automation Expert
EcoStruxure™ Automation Expert Modicon M580 - ePac 
Modicon M580 - ePac
Modicon M580 - ePac Pienjännitetaajuusmuuttajat prosesseihin 
Pienjännitetaajuusmuuttajat prosesseihin
Pienjännitetaajuusmuuttajat prosesseihin Konesalien ja laitosten 3-vaihevirran UPSit 
Konesalien ja laitosten 3-vaihevirran UPSit
Konesalien ja laitosten 3-vaihevirran UPSit Magelis Box PC & Panel PC 
Magelis Box PC & Panel PC
Magelis Box PC & Panel PC
Asiakastarinat
Paras Aqua, Suomi: Edistämässä eettisempää kalankasvatusta
Suomalainen Paras Aqua Oy kehittää uudenlaista, kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää kalanviljelyteknologiaa, jonka avulla myös eläintuotannon eettisyys pystyään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Schneider Electric on ollut mukana alusta asti toiminnan konsultoinnissa, automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun suunnittelussa sekä laitetoimituksissa.
Lue tiedoteLaxey: Maalla tapahtuva kalankasvatus ottaa digitaalisen kvanttiharppauksen
Schneider Electric ja islantilainen Laxey ovat optimoineet toiminnallisuutta, kannattavuutta ja luotettavuutta tekoälyn avulla.
Lue lisääBlue Ocean, Norja: Kalalietteestä tulee lannoitetta
Yhteistyö norjalaisen Blue Oceanin kanssa osoittaa, miten digitalisoitu ja kauko-ohjattu laitos vähentää merkittävästi kustannuksia, vaatii vähemmän tilaa ja edistää stressittömämpää vesiviljelyalaa.
Kruger Kaldne, Norja: Räätälöity ratkaisu maailman suurimpaan smolttiasemaan.
Schneider Electric toimitti ohjelmiston, joka tehostaa taajuusmuuttajien käyttöönottoa. Kehittyneet teollisuusohjelmistot, joissa yhdistyvät energianhallinta- ja automaatiotyökalut, virtaviivaistavat prosesseja, parantavat tuottavuutta ja vahvistavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Sähkö- ja teollisuusautomaatio Krüger Kaldnes Lerøyn Sjøtroll-kalastuslaitoksessa Kjerelvassa.
Lue lisää
Yhteistyökumppanimme
Teemme yhteistyötä johtavien asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa löytääksemme parhaat ratkaisut tulevaisuuden teollisuudenaloille. Näitä ovat mm:
AVEVA
Yhdessä AVEVA:n kanssa yhdistämme energianhallinta- ja automaatiotyökalut kehittyneisiin teollisuusohjelmistoihin. Ratkaisumme ovat täysin integroituja, ja niissä yhdistyvät energianhallinta- ja automaatiotyökalut sekä kehittyneet teollisuusohjelmistot - suunnittelun, käytön ja kunnossapidon osalta.
Etap
Etap kehittää markkinoiden johtavia ohjelmistoratkaisuja sähköjärjestelmiin integroitujen digitaalisten kaksoisteknologioiden ja pilvipohjaisten teknologioiden avulla.
Universal Automation
UniversalAutomation.org on riippumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka hallinnoi IEC 61499 -standardiin perustuvien avointen ohjelmistojen käyttöönottoa. Järjestö on automaation käyttäjien, teknologiatoimittajien ja tutkijoiden yhteisö.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.