Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Esineiden internet ja Altivar Process -taajuusmuuttajat

Default Alternative Text
Ensimmäinen palvelukeskeinen taajuusmuuttaja Altivar Process, taajuusmuuttajien uusi sukupolvi. IT- ja OT-tekniikoiden yhdistämisen ansiosta Altivar Process pystyy hyödyntämään esineiden internetin tehoa ja siten ainoana taajuusmuuttajana todella auttaa yritystäsi optimoimaan liiketoimintansa ja prosessiensa tehon.

Molemmat auttavat sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen sekä liiketoiminnassa että prosesseissa.

Unohda kaikki, mitä tiedät tavallisista taajuusmuuttajista

Miksi? Ensimmäinen palvelukeskeinen taajuusmuuttaja Altivar Process nimittäin aloittaa taajuusmuuttajien uuden aikakauden. IT- ja OT-tekniikoiden yhdistämisen ansiosta Altivar Process pystyy hyödyntämään esineiden internetin tehoa ja siten ainoana taajuusmuuttajana todella auttaa yritystäsi optimoimaan liiketoimintansa ja prosessiensa tehon.

Alain Dedieuin (Senior Vice President, Drives Activity, Schneider Electric) mukaan "Palvelukeskeiset taajuusmuuttajat ovat paljon enemmän kuin pelkkiä taajuusmuuttajia. Palvelukeskeinen taajuusmuuttaja pystyy perinteisten toimintojen eli moottorin ja sovelluksen hallinnan lisäksi toimittamaan asiakkaalle palveluja, jotka voivat tehostaa koko liiketoimintaa. Palvelukeskeinen taajuusmuuttaja on sisäänrakennettuna arkkitehtuuriin ja keskittyy optimoimaan liiketoiminnan tehon, laitteiston yleisen tehokkuuden ja kokonaiskustannukset. Altivar Process todistaa, että esineiden internetillä on positiivinen vaikutus teollisuusalaan.

Verraton teho ja laitteiden tehokkuus

Altivar Process on kokonainen valikoima taajuusmuuttajia prosessisovelluksille välillä 0,75–1,5 MW. Altivar Process varmistaa edistyneen järjestelmän ja laitteiston kunnon seurannan avulla, että sovellukset toimivat aina optimaalisen tehokkaasti. Runsaat tiedot laitteiden tehokkuudesta näkyvät reaaliaikaisesti, minkä ansiosta järjestelmäautomaatio havaitsee tehon vaihtelun heti ja pystyy reagoimaan siihen välittömästi, ennen kuin se vaikuttaa tulokseen. Lisäksi Altivar Process mahdollistaa todellisen ennakoivan huollon kunnon seurannan, etävianmäärityksen ja vianmäärityksen avulla. Niillä minimoit suunnittelemattomat seisokit, parannat energiatehokkuutta ja vähennät kokonaiskustannuksia laitteen tasolle saakka. Sisäisen Ethernet-yhteyden ansiosta voit käyttää sovellusta rajattomasti ja suojatusti mobiililaitteilla ja verkkopalvelujen kautta mistä ja milloin tahansa. Virheviestit luovat dynaamiset QR-koodit, joista näet asianmukaiset tiedot ja voit ratkaista ongelmia saman tien. Suoraan taajuusmuuttajissa tulostettujen QR-koodien avulla taas voit käyttää välittömästi asiakaspalvelua ja verkkovianmääritystä.

Ainutlaatuinen muotoilu

Kompakti, modulaarinen ja joustava Altivar Process sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. Se on helppo asentaa ja integroida uusiin asennuksiin, jälkiasennuksiin ja päivitysten yhteydessä.

Ympäristöystävällinen taajuusmuuttaja

Altivar Process edistää kestävän kehityksen tavoitteitasi myös käyttöikänsä lopussa, koska 70 prosenttia sen osista on kierrätyskelpoisia. Se jopa ylittää nykyiset ympäristösäädökset, koska se noudattaa Euroopan unionin RoHS-direktiiviä ja REACH-säädöksiä.

IT- ja OT-tekniikoiden yhdistämisen ansiosta Altivar Process pystyy hyödyntämään esineiden internetin tehoa.
Lue lisää
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.