Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Tavoite: Käyttöliittymälogiikka, joka edistää turvallisuutta ja tuottavuutta

Default Alternative Text

Käyttöliittymälogiikan suunnittelu voi aiheuttaa turvallisuusongelmia ja työtapaturmia edistyneistä hälytysjärjestelmistä huolimatta. Automation Worldin kyselyssä 70 % vastaajista ilmoitti, että "hälytysten tulva" heikentää heidän mahdollisuuksiaan käyttää tuotantoprosessia asianmukaisesti. Ongelman syy on yksinkertainen: nykyisissä teollisuusprosesseissa käytettävät käyttöliittymälogiikat suunniteltiin alun perin ylläpitämään tiettyä käyttötilaa eivätkä optimoimaan liiketoiminnan tehoa.

Tilannetietoisuus eli parhaista käytännöistä koostuva menetelmä voi auttaa ylikuormittuneita käyttäjiä suoriutumaan työtehtävistään entistä virheettömämmin ja vähentää suunnittelemattomia seisokkeja. Entistä tehokkaamman käyttöliittymälogiikan suunnittelu koostuu seuraavista osista:

  • päämäärätietoinen suunnittelu
  • nelitasoinen ikkunanäyttörakenne
  • yksinkertaistetut värit ja animaatiot
  • käyttökelpoinen hälytysten hallinta
  • standardoidut muotoiluelementit
  • älykkäät mittarit ja hallintanäytöt

Asianmukaisen käyttöliittymälogiikan suunnittelun ansiosta käyttötiimit voivat keskittyä suoran toiminnan sijasta reaaliaikaiseen liiketoiminnan hallintaan. Koko ala hyötyy näin entistä paremmasta turvallisuustasosta ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Tutustu kuuteen parhaaseen käytäntöön modernin käyttöliittymälogiikan suunnittelussa
Lue lisää
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.