Suojaamme tietosi
Huolehtimalla yhteyden säilymisestä pilvisovelluksiin ja pilvipalveluihin tallennettuihin tietoihin autamme kaikenkokoisia yrityksiä minimoimaan uhat ja huolehtimaan siitä, että IT-järjestelmät pysyvät käytettävissä.
Asennusvalmis Capgemini-datakeskus
Asennusvalmiit moduulitMaailmanlaajuisesti toimiva palveluntarjoaja Capgemini halusi skaalata datakeskuksensa infrastruktuurin nopeasti.
Schneider Electric ja Internap esittävät: Atlantan palvelinhotelli
DatakeskusInternapin maine perustuu nopeudelle, ketteryydelle ja datakeskuspalvelujen asiantuntemukselle.
Tutustu kriittiseen virransyöttöön, jäähdytykseen ja telineisiin liittyviin tuotteisiin
White Paper -kirjasto
Lue, miten energianjakelun ja älykkäiden verkkojen haasteisiin voidaan vastata
Tutustu nytLadattavat materiaalit
Etsi ja lataa tarjous- ja tukimateriaaleja, sertifikaatteja, CAD-tiedostoja ja ohjelmistoja
Selaa täällä
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
1. Miksi datakeskukset on jäähdytettävä?
Datakeskukset ovat joukko toisiinsa liittyviä tietokonepalvelimia, jotka ovat olennainen osa jokaista organisaatiota. Ne ovat vastuussa valtavan tietomäärän tallentamisesta, ylläpidosta, jakamisesta ja käsittelystä tehokkaasti. Datakeskuksen jäähdytys on tärkeä prosessi, joka on suoritettava oikein väliajoin, jotta vältytään ylikuumenemiselta, joka voi aiheuttaa kuumia pisteitä ja johtaa käyttökatkoihin ja laitevikoihin. Schneider Electric tarjoaa tuotteita tarpeellisiin jäähdytys-, virransuojaus- ja IT-laitetelineisiin. Tuotteisiin kuuluvat muun muassa UPS (keskeytymätön virransyöttö), turva- ja ympäristölaitteet, suodattimet ja yliaaltosuodattimet.
2. Miten voin pitää palvelinhuoneen viileänä?
Palvelinhuoneen jäähdytys on tärkeä prosessi, jolla varmistetaan, että kaikki organisaation tietojenkäsittelylaitteet toimivat sujuvasti ja luotettavasti. Palvelinhuoneen jäähdyttäminen on mahdollista useilla eri tavoilla, esimerkiksi käyttämällä peitepaneeleja, teollisuuden ilmastointilaitteita ja vähän energiaa kuluttavaa valaistusta. Schneider Electric tarjoaa uskomattoman tehokkaita ja joustavia ratkaisuja yhdistämällä tehokkaasti tiedot ja pilvisovellukset. Tarjoamme myös erilaisia IT-räkkijäähdytystuotteita ja IT-laitetelineitä, jotka viilentävät palvelinhuonetta nopeasti. Näiden tuotteiden avulla on voitu varmistaa ylijännitesuojaus ja virranvarmistus, asennusvalmiit datakeskusmoduulit, kriittinen virransyöttö ja jäähdytyspalvelut.
3. Miten voin suojata datakeskukseni?
Datakeskus on yhteenliitettävien tietokonejärjestelmien verkko, joka tallentaa ja ylläpitää organisaation kaikki tiedot ja kriittiset sovellukset. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että datakeskukset ovat optimaalisesti suojattuja. Voit suojata datakeskuksesi tehokkaasti muodostamalla vapaaehtoisesti verkon suojatut alueet, lukitsemalla palvelimet ja palvelimet sekä etsimällä sovelluksiin liittyviä haavoittuvuuksia. Schneider Electricin EcoStruxure Data Center -ratkaisu on esineiden internetiä tukeva alusta, joka tarjoaa räkkipohjaisia hallinta-, jäähdytys-, virta- ja turvallisuusratkaisuja IT-laitteiden käyttöönottoon rajapintaympäristöissä. Schneider Electricin datakeskusten virransuojauspalveluissa on myös huolella suunniteltu DCIM-ohjelmisto, jolla voi olla suuri merkitys datakeskusten suojaamisessa tarjoamalla reaaliaikaista laitteiden valvontaa, käyttäjän määrittämiä kaavioita ja raportteja sekä etävalvontaa.