Konfiguroi sinulle sopiva liikkeenhallinta- ja robotiikkajärjestelmä
Konfiguroi sinulle sopiva liikkeenhallinta- ja robotiikkajärjestelmä
Tutustu valikoimaamme robotteja, moottoreita, taajuusmuuttajia, vaihteistoja ja lisävarusteita. Lataa, jaa kollegoille ja tee tilaus tuloksista
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Mikä on liikkeenhallinnan konfiguraattori?
Liikkeenhallinnan konfiguraattorimme auttavat löytämään parhaan ratkaisun sovellukseesi. Se tarjoaa kattavaa opastusta valintaprosessissa myös usean tuotevalikoiman osalta. Työkalu takaa helpon saatavuuden ja käytön kaikille, myös niille, joilla ei ole robotiikan ja liikkeenhallinnan asiantuntemusta. Valittavanasi on Lexium servokäytöt, integroidut käytöt, moottorit ja robotiikkasarjat. Voit luoda ja vertailla sovellukseesi parhaiten soveltuvat ratkaisut.
Miten liikkeenhallinnan konfiguraattori toimii?
Kun käynnistät työkalun, käyt helposti läpi tärkeimmät vaiheet:
- Anna sovelluksesi asetukset ja spesifikaatiot.
- Vertaa ja valitse sinulle oikea ratkaisu ehdotettujen tulosten joukosta.
- Hyödynnä kokoonpanosi parhaalla mahdollisella tavalla tallentamalla se, jakamalla se tiimin kanssa ja lataamalla dokumentaatio ja tuoterakenne.
- Hallitse omia konfiguraatioita ja tilaa ne mySchneider-portaalin kautta.