Keskeisimmät Esmi-tuotteet
Innovatiiviset Esmi paloilmoitinkeskukset ovat helppokäyttöisiä, modulaarisia, skaalautuvia ja erittäin luotettavia. Esmi paloilmoitinjärjestelmä soveltuu erilaisiin kiinteistöihin ja sovelluksiin. Kaikki Esmi paloilmoitinkeskukset täyttävät lakisääteiset vaatimukset ja EN54-paloturvallisuusstandardin.
Tutustu tarjontaamme
Palkittua turvallisuutta
Esmi paloilmoitinkeskukset
Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskus sai 2019 Red Dot Award -palkinnon jo aiemmin saamansa Detektor ja Plootu Fennica palkintojen jatkoksi. Yhdessä EcoStruxure Fire Expert pilvipalvelun kanssa Esmi Sense FDP on markkinoiden ensimmäinen todellinen online-paloturvaratkaisu.
Valitse käyttökohteeseen sopiva ilmaisin
Esmi kenttälaitteet
Esmi paloilmaisinjärjestelmään voi yhdistää laajan valikoiman Schneider Electricin älykkäitä, osoitteellisia ja analysoivia ilmaisimia, palopainikkeita, sireeneitä, vilkkuja ja muita oheislaitteita.
Katso tuotetiedot
- Esmi ALC osoitteelliset komponentit EN 54 - Korkealaatuiset ilmasimet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin

Esmi ALC osoitteelliset komponentit EN 54
Esmi ALC osoitteelliset komponentit EN 54Korkealaatuiset ilmasimet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin Esmi SLC osoitteelliset komponentit SLC EN 54 - Korkealaatuiset ilmasimet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin 
Esmi SLC osoitteelliset komponentit SLC EN 54
Esmi SLC osoitteelliset komponentit SLC EN 54Korkealaatuiset ilmasimet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin Esmi konventionaaliset komponentit EN 54 - Korkealaatuiset konventionaaliset ilmaisintuotteet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin 
Esmi konventionaaliset komponentit EN 54
Esmi konventionaaliset komponentit EN 54Korkealaatuiset konventionaaliset ilmaisintuotteet ja komponentit kaikkiin tarpeisiin
Paloilmaisua vaativiin ympäristöihin
Esmi erikoisilmaisimet
Vaativat käyttökohteet voi turvata langattomilla ilmaisimilla tai herkillä näytteenottojärjestelmillä.
Integroi turvajärjestelmät osaksi kiinteistöä ohjaavaa järjestelmää
Nyt voit liittää EcoStruxure Building Operation -ohjelmistoon kulunvalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmät. Koko kiinteistönhallinta hoituu yhden käyttäjäystävällisen näkymän kautta.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.