EcoStruxure Building Operation – tee kiinteistönhallinnasta yksinkertaista

EcoStruxure Building Operation (EBO) on Schneider Electricin edistyksellinen ohjelmisto, joka yhdistää kiinteistön rakennusautomaation, energianhallinnan ja turvallisuusratkaisut yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden ja hallinnan kiinteistön eri osa-alueisiin, parantaen tehokkuutta ja käyttäjäkokemusta.​

Kulunvalvontajärjestelmän integrointi onnistuu helposti EcoStruxure Security Expert -ratkaisun avulla, joka tuo mukanaan myös sertifioidun murtoilmaisun. Paloilmoitinjärjestelmä Esmi Sense FDP on jo natiivisti yhteensopiva alustan kanssa, jolloin hälytykset voivat automaattisesti ohjata kiinteistön toimintoja, kuten ovien avauksia tai vaikka valaistusta.​

EcoStruxure Building Operation -ohjelmistoalusta tukee avoimia protokollia kuten BACnet ja Modbus, mahdollistaen yhteensopivuuden myös kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa.

Miksi integroida turvajärjestelmät kiinteistönhallintajärjestelmään?

  • Parantunut turvallisuus ja reagointikyky
  • Talon sälekaihdin
    Energiansäästö ja tehokkuus
  • energia
    Keskitetty hallinta ja helppo ylläpito

Usein kysytyt kysymykset


Kyllä. EcoStruxure Security Expert -järjestelmä integroituu EBO-ohjelmistoon sitä varten kehitetyn SmartConnector rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa:


  • Keskitetyn hallinnan kiinteistön pohjakuviin sijoitetuista elementeistä
  • Automaattiset toiminnot esimerkiksi hälytystilanteissa.


Lue lisää SmartConnectorista


Paloilmoitinjärjestelmämme Esmi Sense FDP on nativiisti yhteensopiva EBO-ohjelmiston kanssa. Hälytykset voivat ohjata kiinteistön toimintoja, kuten ovien avauksia ja ilmanvaihtoa. Hälytykset saadaan samaan hälytysvalvomoon ja pohjakuvista on helppoa tehdä päivittäiset irtikytkennät.

Integrointi tuo merkittäviä etuja:


  • Parantaa turvallisuutta
  • Tehostaa energiankäyttöä
  • Mahdollistaa kaikkien järjestelmien hallinnan yhdestä käyttöliittymästä


Yksi hälytysvalvomo koko kiinteistölle selkeyttää tilannekuvaa. Lisäksi järjestelmän keräämää tietoa voidaan visualisoida monipuolisten dash board -mittaristojen avulla ja näin tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Kyllä. EBO tukee avoimia protokollia, kuten:


  • BACnet
  • Modbus
  • OPC UA
  • MQTT


Tämä mahdollistaa yhteensopivuuden useiden eri valmistajien järjestelmien kanssa.


EBO-ohjelmisto voidaan:


  • Asentaa asiakkaan omaan IT-ympäristöön
  • Hankkia SaaS-palveluna Schneider Electricin tai EcoXpert-kumppaniverkoston kautta


Ota yhteyttä myyntiin

Etsi EcoXpert-kumppani


Paloilmoitinjärjestelmät

Esmi on älykäs ja modulaarinen paloilmoitinjärjestelmä kaikenkokoisiin kiinteistöihin. Tutustu ratkaisuun ja selvitä, miten voit parantaa paloturvallisuutta sekä hallita järjestelmää helposti ja tehokkaasti.

Kulunvalvontajärjestelmät

Yhdistä kulunvalvonta, murtoilmaisu ja kameravalvonta. Security Expert on älykäs ja integroituva turvaratkaisu erikokoisiin kiinteistöihin, päiväkodista keskussairaalaan.

Kiinteistöautomaatio ja kiinteistönhallinta

Lue, miten moderni kiinteistöautomaatio on avain energiatehokkaaseen, turvalliseen ja käyttäjäystävälliseen rakennukseen.

Saarioinen paransi paloturvallisuutta EcoStruxure-integraatiolla

Saarioisten tehtaalla Esmi-paloilmoitinjärjestelmä integroitiin EcoStruxure Building Operation -ohjelmistoon, mikä mahdollistaa etäkäytön.

Taysin etupihahanke hyödyntää uusinta kiinteistöteknologiaa

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) etupihahankkeessa on hyödynnetty turvallisuutta ja energiatehokkuutta lisäävää EcoStruxure-kiinteistöautomaatiota.

Integraatio tarjoaa näkymän Foodinin tuotantolaitoksen tapahtumiin

Foodin rakennutti Vaajakoskelle uuden tuotantorakennuksen, jonka olosuhteita ja energiankulutusta seurataan ja säädetään älykkään kiinteistönhallintajärjestelmän avulla.

Turun AMK hyödyntää sujuvaa järjestelmien yhteensovitusta

Turun ammattikorkeakoulussa kiinteistönhallintajärjestelmä toimii integraatioalustana muille järjestelmille, myös kolmannen osapuolen järjestelmille.

Tutustu tuotteisiin

  • EcoStruxure™ Building Operation

  • EcoStruxure™ Security Expert

  • ESMI Paloilmoitin

  • EcoStruxure™ Fire Operation

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.