EcoStruxure™ Building Advisor

    Laaja valikoima alan johtavia paikallisesti ja etäyhteydellä käytettäviä palveluja auttaa parantamaan kiinteistön ja sen järjestelmien suorituskykyä, tehokkuutta ja luotettavuutta.

  • Case Hovikruunu

    Kiinteistö Oy Hovikruunun kattava saneeraus 2017 toteutettiin yhdessä Schneider Electricin kanssa. Haastataltavana Jukka Airaksinen. Kohteessa mittarointi viety pitkälle, muuntojoustavuus on vahvasti mukana suunnittelussa ja langattomuudella on iso rooli.

  • Case Hovikruunu - Schneider Electricin kommentit

    Mika Saari kertoo miten kiinteistöhuoltoverkko tuo etuja, kun kohteesta saadaan yhteys tabletilla valvomoon ja saadaan halutut tiedot heti. Langattomuus tuo Hovikruunuun paljon joustavuutta.

  • Kiinteistön tulevaisuus alkaa tänään

    Tarjoamme palveluja, joista saat tukea kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. Valmistele kiinteistö tulevaisuutta varten asiantuntijan avulla jo tänään.

  • Kiinteistönhallinnan ylläpitopalvelut - Smart Building Service Plans

    Kiinteistöt kehittyvät nopeasti digitaalisten järjestelmien myötä. Kiinteistönhallintajärjestelmän merkitys kiinteistön toiminnan, energiatehokkuuden sekä olosuhteiden kannalta kasvaa entisestään. Kattavalla palvelutarjoamalla pystymme varmistamaan, että järjestelmät toimivat aina optimaalisella tasolla.

    Lataa esite
    Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, energy management software.

    Haasteet

    Liiketoiminta ja kiinteistöt ovat dynaamisia, ja niihin kohdistuu jatkuvasti muuttuvia vaatimuksia. Budjettien kiristyminen, infrastruktuurien ikääntyminen ja energiakustannusten nousu edellyttävät uudenlaista lähestymistapaa kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon.
    työntekijät valvomossa, suurten data-aineistojen analyysit, kiinteistönhallintaohjelmisto

    Kiinteistönhallintajärjestelmän palveluratkaisut

    Huippuluokan asiantuntijamme, prosessimme ja teknologiamme takaavat, että voit vastata tehokkaan liiketoiminnan ja kiinteistökannan tarpeisiin.

    Mitä yhteistyö kanssamme tarjoaa?

    • Palveluiden kuvake

      Luotettava neuvonantaja

      Helpota suunnittelua ja budjetointia hankkimalla huolto- ja energiatehokkuuspalvelut samalta tarjoajalta.

    • Planeettakuvake

      Paikalliset asiantuntijat ja maailmanlaajuiset tukipalvelut

      Luo yhteys 6 000 insinöörin maailmanlaajuiseen verkostoon, joka on aina tukenasi.

    Faktoja

    • 40 % maailman energiasta käytetään kiinteistöissä
    • 75 % kiinteistön kustannuksista sen elinkaaren aikana syntyvät ylläpito- ja käyttökuluista
    • Sininen kypäräkuvake Vain 20 % kiinteistöpäälliköistä hyödyntää 80 % käyttämiensä kiinteistönhallintajärjestelmien mahdollisuuksista
    • 30 % kiinteistöissä käytettävästä energiasta hukataan tehottomien hallintajärjestelmien vuoksi
    • Sininen vuorovaikutuskuvake Noin 30 miljardia laitetta on yhteydessä toisiinsa esineiden internetin (IoT) kautta vuoteen 2020 mennessä
    • Kehittyneissä maissa vähintään 50 % kiinteistöistä, jotka ovat käytössä vuonna 2050, on jo rakennettu
    • EcoXpert™-kumppaniohjelma

      Tavoitteemme on edistää EcoXpert-kumppaniemme menestystä ja liiketoiminnan kasvua. Yhdessä tarjoamme asiakkaille huippuluokan palveluita ja ratkaisuja.

      Tutustu EcoXpert-ohjelmaan
      EcoXpert logo
    Ota yhteyttä chatin kautta

    Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!