Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
Toimiiko sähköjärjestelmäsi turvallisesti ja varmistaako se luotettavan käytettävyyden? Asiantuntijamme antavat räätälöityjä suosituksia, joiden avulla voit vähentää riskejä ja parantaa sähkönjakelujärjestelmäsi suorituskykyä ja luotettavuutta.

Riskiarviointi

Oletko riskinottaja?

NFPA 70E -standardin (Standard for Electrical Safety in the Workplace) liitteen K mukaan keskimäärin 2–3 henkilöä kuolee päivässä sähköiskun seurauksena. Riskinarvioinnista on tulossa sähköurakoitsijan tärkein työkalu henkilöstön ja sähköjärjestelmän suojaamisessa.
Lue artikkeli avautuu uudessa ikkunassa

Kaupallisten ja teollisten sähköjärjestelmien hallinnan kymmenen yleistä riskiä

Sähköjärjestelmän odottamaton osittainen tai täydellinen katkos voi aiheuttaa tuotantomenetyksiä sekä lukuisia terveys- ja turvallisuusongelmia. Tässä julkaisussa tarkastellaan sähköjärjestelmien yleisesti huomiotta jääviä riskejä ja annetaan suosituksia järjestelmän luotettavuuden parantamiseen.
Lataa opas avautuu uudessa ikkunassa

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Asiakaspavelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!