63 % ihmisistä käyttää edelleen laskentataulukoita energiatietojen seurantaan ja 66 % tiedoista tallennetaan erillisiin järjestelmiin yrityksen energialaskujen hallintaa varten. Tämä tarkoittaa, että suurin osa yrityksistä käyttää manuaalisia prosesseja energia- ja kestävyystietojen ylläpitoon. Esineiden internetin (IoT) myötä tietomäärät jatkavat kasvuaan. Yritykset tarvitsevat keinon automatisoida tiedonkeruun kaikista toimipaikoista maailmanlaajuisesti ja alustan, jolla tiedot voi koostaa useista järjestelmistä.

Muuta tiedot suorituskykymittareiksi
Älä anna tietomäärän lannistaa itseäsi ja hämärtää näkemystäsi pitkän aikavälin tavoitteista.

Löydä lisäarvoa energiatiedoista
Opi ymmärtämään monimutkaisia markkinoita ja löytämään lisäarvoa energiatiedoista, jotta yrityksen toiminnasta tulee entistä tehokkaampaa ja kestävämpää.
Suosittelemme sopivimpia sähkö- ja energialaitosten hallinnan ja resurssitietojen strategioita yrityksellesi
Asiantuntijamme voivat suositella ja toteuttaa mukautetut kestävän yritystoiminnan ja energianhallinnan tietoratkaisut eri alojen yrityksille. Tiimimme koordinoi käyttöönottoprosessin ja varmistaa ohjelman eheyden koko kumppanuutemme ajan.
Tuloksia energianhallinnan ja kestävän kehityksen strategioilla
Kun tiimisi on organisoinut ja koostanut koko organisaation tiedot, voidaan aloittaa analysointi. Varmista, että käytät uusia tarkkoja tietoja tehokkaiden energianhallinnan ja kestävän yritystoiminnan strategioiden pohjana.
Onnistu energiatehokkuudessa ja kestävässä kehityksessä

Osta energiaa älykkäämmin

Käytä energiaa tehokkaasti

Edistä kestävää kasvua